This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255保护

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885161/tpa3255-tpa3255-protection

器件型号:TPA3255
   

我们将使用 TPA3255设计为 PBTL 模式的功率放大器、我们参考手册 tpa3255.pdf、图31和参考设计 slar129a.pdf 中的28页(10.2.4)一章、两者均由 TI 提供。
问题:当我们将放大器与外部4Ω Ω、400W 负载扬声器连接时、它将在调整输入信号源时受到保护。 受到保护。 我们调节音量以将音量除以
32级。 在0-28电平之间、放大器可以正常工作。 在极少数情况下、它将受到保护、但当我们调整到29-32时、芯片将立即受到保护。 此时、我们可以看到/ FAULT 引脚通过示波器被拉低。
但/ CLIP_OTW 引脚仍然为高电平。
电源:GVDD 电源为12v、PVDD 的电压为24V-48V、情况相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xueli、

    您能否在此处发布原理图? 和您使用的电感器? 您有散热器吗?

    根据您描述的"Fault#=L、CLIP_OTW#=H、我怀疑您看到过流问题。

    TPA3255具有21.5dB 的增益、问题发生时的输入电平是多少? 我知道您已经分成了32卷、但我对输入振幅感兴趣。

    BTW、削波前 PVDD 和最大输出电压之间的关系是、输出电压最大值= PVDD^2/2/R、因此24V 时、无削波的输出电压最大值为72W。 在 PVDD 电源电压较低的情况下、您无法获得高功率。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hao、

    这里是我的原理图、有一个散热器、电感 器是 ma5127、10uH。 输入振幅为3.9v+-0.5V。

    e2e.ti.com/.../pa48vboard_5F00_v101.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、在 PBTL 配置中、INPTTC 和 INPUTD 应直接连接到 GND。

    第二、您实际上是在输入侧使用运算放大器构建正反馈。 这是您所需的设计吗?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉 ,原理图是错误的。我检查了它,实际上我们构建 了一个有目的的反馈。反馈没有任何错误。  

    我将 INPTTC 和 INPUTD 连接到 GND。我正常工作。 但当它持续工作10分钟时、它会受到保护。我想  

    是的、问题是热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、看起来像是散热问题。 您可以使用具有更高功率耗散能力的散热器、或者我们说具有更低的热阻。 硅脂也很重要。

    另一点可能是、使用较低的开关频率来提高效率并降低功率损耗。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何获得更低的开关频率?将其阻值从30k Ω 更改为10kΩ?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用30k 电阻器时、Fsw 设置为450kHz。 请保留此值。 另一点是、您需要的最大输出功率是多少? 只需维持 PVDD 即可产生足够的输出功率、这也有助于提高效率。  

    此致、

    Hao