This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681 SCK LRCK/BCK 时序要求

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885152/pcm1681-pcm1681-sck-lrck-bck-timing-requirement

器件型号:PCM1681

各位专家、您好!

我的客户对 PCM1681的 SCK 和 LRCK/BCK 时钟时序要求有疑问。
它们的系统可以为 PCM1681输入 SCK、而在相位方面、SCK 与 LRCK/BCK 不同步。  
因此、我想知道 PCM1681是否可以接受异步 SCK 到 LRCK/BCK。 您能否提供 SCK 和 LRCK/BCK 的时序要求?

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    SCK 无需与 LRCK 同相、但它确实需要 SCK 为 LRCK 时钟的基极2倍。  例如、SCK 可以是128×LRCK、但如果没有时钟误差、它不能是129×LRCK。  LRCK 时钟来源于 SCK 至关重要。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复。

    这只是确认、但我想问您。

    总之,SCK 和 LRCK/BCK 之间没有任何相位要求(即使 SCK 被180度去相位到 LRCK/BCK,PCM1681也能正常工作),但有频率要求需要遵循 数据表的要求

    正确吗?


    谢谢、最诚挚的谢意、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速回复
    我明白了。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi