请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1681 各位专家、您好!
我的客户对 PCM1681的 SCK 和 LRCK/BCK 时钟时序要求有疑问。
它们的系统可以为 PCM1681输入 SCK、而在相位方面、SCK 与 LRCK/BCK 不同步。
因此、我想知道 PCM1681是否可以接受异步 SCK 到 LRCK/BCK。 您能否提供 SCK 和 LRCK/BCK 的时序要求?
此致、
Kazuki Kuramochi