请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825P 主题中讨论的其他器件: LM5155HiTeam、
我的客户考虑将 TAS5825P 用于电池供电的无线扬声器、但他们对电源有一些疑问。 请帮帮我回答以下问题。
问题1. 数据表中指出、PVDD 应尽可能类似于 EVM 设计、EVM 使用 LM5155作为 PVDD 的直流/直流转换器。 是否可以使用另一个包含竞争对手器件的直流/直流电源?
问题2. 我在 E2E 上看到了相关问题、但我找不到有关 HPFB 信号的详细文档。 现已推出吗?
此致、
Kazuto Tatsumi