This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:PVDD 的直流/直流重新编码

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884856/tas5825p-dc-dc-recoomendation-for-pvdd

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: LM5155HiTeam、

我的客户考虑将 TAS5825P 用于电池供电的无线扬声器、但他们对电源有一些疑问。 请帮帮我回答以下问题。

问题1. 数据表中指出、PVDD 应尽可能类似于 EVM 设计、EVM 使用 LM5155作为 PVDD 的直流/直流转换器。 是否可以使用另一个包含竞争对手器件的直流/直流电源?

问题2. 我在 E2E 上看到了相关问题、但我找不到有关 HPFB 信号的详细文档。 现已推出吗?

此致、
Kazuto Tatsumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kazuto,

        关于 Q1,可以使用其他升压或直流/直流转换器,您可以将相关的升压参数输入 TAS5825P PPC3并获取反馈分辨率值。 您需要输入最小/最大输出电压/直流/直流 FB 基准电压/R2反馈分辨率值、软件将提供其他结果。 但我们建议客户使用我们的直流/直流产品、以 实现更好的性能和更轻松的调试。  

           关于 Q2、HPFB 是一种 PWM 格式信号、它调制音频信号电平信息以控制实时直流/直流输出。

           此外、我们建议您向我们发送一封电子邮件、以密切跟踪此新机会。

    最恰当的考虑

    莱昂·彭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Leon! 当我收到客户的一些反馈时、我会发送一封电子邮件。