This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:测得的增益与配置的增益不一致

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893954/tlv320aic3204-measured-gain-not-consistent-with-the-gain-configured

器件型号:TLV320AIC3204

大家好、

有两种类型的 MIC 输入用于客户 AIC3204应用、一种是驻极体麦克风(外部需要偏置电压)、另一种是模拟硅麦克风(移除了 R1 / R2)、3204内部上行链路配置有差分输入。

(1)从集成测量中、将单端音频信号直接注入 P 端、将内部上行链路增益配置为17dB、测量的输出/输入增益也为17dB、与配置的增益相同。

(2)移除 R1和 R2的电阻后、音频信号从集成测量注入到 P 端子、下行链路输出增益比实际配置增益小约9dB。

当没有偏置电压时,为什么测量的增益与配置的增益不一致? 这种衰减是如何引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    您能否提供模拟硅麦克风的示例器件型号、是否确定它不需要电源?

    您能否确认客户在设计中保留了交流耦合电容器?  如果是、N 端子是否在交流耦合电容器之后连接到 GND?