请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3204 大家好、
有两种类型的 MIC 输入用于客户 AIC3204应用、一种是驻极体麦克风(外部需要偏置电压)、另一种是模拟硅麦克风(移除了 R1 / R2)、3204内部上行链路配置有差分输入。
(1)从集成测量中、将单端音频信号直接注入 P 端、将内部上行链路增益配置为17dB、测量的输出/输入增益也为17dB、与配置的增益相同。
(2)移除 R1和 R2的电阻后、音频信号从集成测量注入到 P 端子、下行链路输出增益比实际配置增益小约9dB。