您好、Sirs、
我的客户在恢复 DRV602器件时遇到一些故障、该器件在3.3V PVDD 下正常工作、但在5.0V PVDD 下发生故障。 我们检查了使能信号电平是否固定在3.0V,这符合0.6*PVDD VIH(MIN)的规格。 您是否会提供识别问题的技巧?
谢谢、此致、
陈耀恩
2020年6月19日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis、
我们可以重现客户在 DRV602 EVM 上的5.2V VDD 和3.3V 使能信号问题。
以下是我的流程: 

1.已从 EVM 中删除 LDO 和复位 IC。 从外部发送了5V VDD 和3.3V EN。
2.检查 Audio Precision Equipment 的 DRV602输出。
1.同时施加5.2V VDD 和3.3V EN -> DRV602器件无输出
2.应用5.2V VDD、然后将3.3V EN 置为高电平-> DRV602正常工作。
3. 同时施加5.2V VDD 和5.2V EN -> DRV602正常工作。
4. 同时施加3.3V VDD 和3.3V EN -> DRV602正常工作。
您是否会告知 DRV602器件的电源序列规格? 我们在 DRV602数据表上看到了建议、但未提供详细时序。
电源序列测试结果:
CH1=3.3V EN、CH4 =5.2V VDD、CH2=VIN、CH3=VOUT
5.2V VDD -> 25ms -> 3.3V EN ->失败 
5.2V VDD -> 1秒-> 3.3V EN ->失败 
5.2V VDD -> 2.5秒-> 3.3V EN ->通过 
谢谢、此致、
陈耀恩
2020年10月8日
您好、Wayne、
我有关于 VDD 和 EN 引脚电压测量的一些问题。 电压测量是否直接在 VDD 和 EN 引脚上进行并直接以引脚5或10为基准? 由于您提到的电压电平与数据表中的条件相关、我们认为引脚上的电平没有正确获取。 EN 引脚高电平输入电压电平高于60%、因此不会出现问题。 您可以再次确认吗?
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.