This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV602:DRV602在5V PVDD 下失败、但在3.3V PVDD 下通过

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/915820/drv602-drv602-failed-with-5v-pvdd-but-passed-with-3-3v-pvdd

器件型号:DRV602

您好、Sirs、

我的客户在恢复 DRV602器件时遇到一些故障、该器件在3.3V PVDD 下正常工作、但在5.0V PVDD 下发生故障。 我们检查了使能信号电平是否固定在3.0V,这符合0.6*PVDD VIH(MIN)的规格。 您是否会提供识别问题的技巧?





谢谢、此致、

陈耀恩
2020年6月19日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于 VDD = 5V、EN 引脚上的3V 电平似乎接近边际值。 您能否测试提高此 EN 引脚电平并查看其结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Luis。 DRV602故障是5V EN 故障。 它适用于3.3V PVDD 和3.3V EN。 我们是否应该将此部分提交给 FA?...Wayne Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    请问您能澄清一下这个问题吗? 在您的第一篇文章中、您提到使能信号固定为3V、它在 PVDD = 3.3V 时工作、但在 PVDD = 5V 时不工作。 在 PVDD = 5V 时、EN 引脚是否具有不同的电压电平?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    很抱歉 、我的陈述不准确。 EN 固定为3.3V。 DRV602在3.3V PVDD + 3.3V EN 下工作时出现故障、但在5V PVDD + 5V 和3.3V EN 下出现故障。
    客户的目标设计是5V PVDD + 3.3V EN。  

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    06/23/2020  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很抱歉、由于某种原因、我没有收到您的回复通知、我错过了这个 e2e 主题已有几天了。

    您对此有新的看法吗? 客户是否能够找到解决方案?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    客户将故障设备退回给我。 我将在 EVM 上对其进行测试、并随时向您更新我的测试结果。
    如果我获得与客户相同的结果、我们会将其提交给 QA 团队。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年7月22日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的回答。

    我现在将关闭此 E2E 主题。 但是、如果您对此有其他看法、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们可以重现客户在 DRV602 EVM 上的5.2V VDD 和3.3V 使能信号问题。
    以下是我的流程:





    1.已从 EVM 中删除 LDO 和复位 IC。 从外部发送了5V VDD 和3.3V EN。
    2.检查 Audio Precision Equipment 的 DRV602输出。  



    1.同时施加5.2V VDD 和3.3V EN -> DRV602器件无输出
    2.应用5.2V VDD、然后将3.3V EN 置为高电平-> DRV602正常工作。
    3. 同时施加5.2V VDD 和5.2V EN -> DRV602正常工作。
    4.  同时施加3.3V VDD 和3.3V EN -> DRV602正常工作。

    您是否会告知 DRV602器件的电源序列规格? 我们在 DRV602数据表上看到了建议、但未提供详细时序。



    电源序列测试结果:

    CH1=3.3V EN、CH4 =5.2V VDD、CH2=VIN、CH3=VOUT

    5.2V VDD -> 25ms -> 3.3V EN ->失败




    5.2V VDD -> 1秒-> 3.3V EN ->失败



    5.2V VDD -> 2.5秒-> 3.3V EN ->通过



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年10月8日
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您是否还可以监控输入交流耦合电容器电平? 如数据表中所述、在将 EN 引脚置为有效之前、应将其充满电。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    DRV602是否可以通过在充满电之前将 EN 置为高电来包含故障? 我们需要对器件进行电源循环、以便再次启动器件。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年12月8日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、由于 EN 引脚电平接近 VDD 的60%、因此务必等到所有电容器和 VDD 电平完全稳定。 否则、器件将处于故障状态。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢。 请告诉我们如何计算充电时间以确保设计质量吗?
    我们看到稳定 VDD 和使能信号之间存在4秒延迟故障。

    非常感谢、

    陈耀恩
    08/18/2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    可以通过将 VDD 从5.18V 降低到5.14V 来解决该问题。 您是否愿意提供解释问题的技巧?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    08/19/2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我有关于 VDD 和 EN 引脚电压测量的一些问题。 电压测量是否直接在 VDD 和 EN 引脚上进行并直接以引脚5或10为基准? 由于您提到的电压电平与数据表中的条件相关、我们认为引脚上的电平没有正确获取。 EN 引脚高电平输入电压电平高于60%、因此不会出现问题。 您可以再次确认吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.