尊敬的专家:
我正在使用 PPS 进行流量开发、拖动 ADC 3x01App4x_1的基本框架、属性中有一个称为抽取率= 4的参数、这意味着什么?
这是否意味着如果 fs 为44.1kHz、框架的输出将是44.1/4=11KHz?
将被该比率抽取的原始信号是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我正在使用 PPS 进行流量开发、拖动 ADC 3x01App4x_1的基本框架、属性中有一个称为抽取率= 4的参数、这意味着什么?
这是否意味着如果 fs 为44.1kHz、框架的输出将是44.1/4=11KHz?
将被该比率抽取的原始信号是什么?
更多问题:
该参数与抽取滤波器的关系是什么? 如数据表中所示、抽取滤波器是通过在处理块中进行设置隐式设置的? 例如、128 AOSR->FS、那么我的理解是抽取滤波器将是128。 但为什么这里会出现4倍抽取?
2是否可以通过更改 reg 22将 Dec4x 框架更改为 Dec8x?
我在此列出我的 PPS 设置
;IADC =%%prop (miniDSP_A_cycles);
REG[47][95]=0x00
REG[47][96]=0x00
REG[47][97]=0x00
REG[0][1]=0x01
REG[0][61]= 0x00;reg (0)(0x3D => 61) ADC 编程模式
REG[0][4]= 0x03;PLL_CLKIN = MCLK、CODEC _CLKIN=PLL_CLK
REG[0][5]= 0x91;P=1、R=1
REG[0][6]= 0x04;J=1、设置针对 FS = 22.05kHz
REG[0][18]= 0x84;reg (0)(0x12 => 18) ADC PowerUp NADC = 4、mkmk 添加2分频与3254分频、因为只有512条指令可用
REG[0][19]= 0x84;ADC 上电 mAdc = 4
REG[0][27]= 0x00;reg (0)(0x1b => 27)模式= I2S、字长= 16
REG[0][20]= 128;reg (0)(0x14 => 20) ADC AOSR = 128
REG[0][83]= 0x00;ADC vol 控制= 0dB
REG[0][84]= 0x00;ADC vol 控制= 0dB
REG[0][22]= 4;抽取率= 4
REG[0][21]=%eval (%prop (miniDSP_A_cycles)/2);IADC
程序_miniDSP_A
REG[1][51]= 0x50;REG(1)(0x33=>51)选择 MICBIAS1 = MICBIAS2 = 2.5V
REG[1][52]= 0xFC;reg (1)(0x34 => 52) ADC IN1_L 被选为左侧 P
;REG[1][54]=0x3c;REG(1)(0x36 => 54) ADC CM1被选为左侧 M
REG[1][55]= 0xFC;reg (1)(0x37 => 55) ADC IN1_R 被选为正确的 P
;REG[1][57]= 0x3c;REG(1)(0x39 => 57) ADC CM1被选为正确的 M
REG[1][59]= 0x32;reg (1)(0x3b => 59) ADC 取消左麦克风 PGA 的静音
REG[1][60]= 0x32;reg (1)(0x3c => 60) ADC 取消右麦克风 PGA 的静音
REG[0][81]= 0xC2;reg (0)(0x51 => 81) ADC 上电 ADC 左侧和右侧通道(软步进禁用)
REG[0][82]= 0x00;reg (0)(0x52 => 82) ADC 将 ADC 左右解除静音
wxyxiangyang、
抽取率等于 CIC 抽取因子(在硬件中实现) x 抽取滤波器抽取因子(软件)
在 ADC3101中、4x 抽取滤波器的 CIC 抽取因子为32x。 IE 32x4 =128 = AOSR。
这是指22号注册纪录册由缴费灵控制,我不建议更改设置。 虽然该寄存器具有1-16的抽取设置、但在 PPS 中不支持这些设置。
此致、
-Steve Wilson