This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 抽取率问题- TLV320ADC3101

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909862/decimation-ratio-issue--tlv320adc3101

尊敬的专家:

我正在使用 PPS 进行流量开发、拖动 ADC 3x01App4x_1的基本框架、属性中有一个称为抽取率= 4的参数、这意味着什么?

这是否意味着如果 fs 为44.1kHz、框架的输出将是44.1/4=11KHz?  

将被该比率抽取的原始信号是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多问题:  

    该参数与抽取滤波器的关系是什么?  如数据表中所示、抽取滤波器是通过在处理块中进行设置隐式设置的?  例如、128 AOSR->FS、那么我的理解是抽取滤波器将是128。 但为什么这里会出现4倍抽取?

    2是否可以通过更改 reg 22将 Dec4x 框架更改为 Dec8x?

    我在此列出我的 PPS 设置  

    ;IADC =%%prop (miniDSP_A_cycles);
    REG[47][95]=0x00
    REG[47][96]=0x00
    REG[47][97]=0x00

    REG[0][1]=0x01
    REG[0][61]= 0x00;reg (0)(0x3D => 61) ADC 编程模式
    REG[0][4]= 0x03;PLL_CLKIN = MCLK、CODEC _CLKIN=PLL_CLK
    REG[0][5]= 0x91;P=1、R=1
    REG[0][6]= 0x04;J=1、设置针对 FS = 22.05kHz
    REG[0][18]= 0x84;reg (0)(0x12 => 18) ADC PowerUp NADC = 4、mkmk 添加2分频与3254分频、因为只有512条指令可用
    REG[0][19]= 0x84;ADC 上电 mAdc = 4
    REG[0][27]= 0x00;reg (0)(0x1b => 27)模式= I2S、字长= 16
    REG[0][20]= 128;reg (0)(0x14 => 20) ADC AOSR = 128
    REG[0][83]= 0x00;ADC vol 控制= 0dB
    REG[0][84]= 0x00;ADC vol 控制= 0dB
    REG[0][22]= 4;抽取率= 4
    REG[0][21]=%eval (%prop (miniDSP_A_cycles)/2);IADC
    程序_miniDSP_A
    REG[1][51]= 0x50;REG(1)(0x33=>51)选择 MICBIAS1 = MICBIAS2 = 2.5V
    REG[1][52]= 0xFC;reg (1)(0x34 => 52) ADC IN1_L 被选为左侧 P
    ;REG[1][54]=0x3c;REG(1)(0x36 => 54) ADC CM1被选为左侧 M
    REG[1][55]= 0xFC;reg (1)(0x37 => 55) ADC IN1_R 被选为正确的 P
    ;REG[1][57]= 0x3c;REG(1)(0x39 => 57) ADC CM1被选为正确的 M
    REG[1][59]= 0x32;reg (1)(0x3b => 59) ADC 取消左麦克风 PGA 的静音
    REG[1][60]= 0x32;reg (1)(0x3c => 60) ADC 取消右麦克风 PGA 的静音

    REG[0][81]= 0xC2;reg (0)(0x51 => 81) ADC 上电 ADC 左侧和右侧通道(软步进禁用)
    REG[0][82]= 0x00;reg (0)(0x52 => 82) ADC 将 ADC 左右解除静音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    无需担心。  4x 抽取框架可用于8kHz-48kHz 采样率。  如果右键单击框架块并选择"帮助"、您将看到:

    在内部、ADC3101将对调制器中的数据进行滤波和下采样(RATE = AOSR*FS)、您将在 PurePath Studio 配置的采样率中获取数据。  

    这有道理吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven,

    感谢您的回复。

    但很抱歉,我仍然对缴费灵的架构感到困惑。

    我的问题是,reg 22的用法是什么? 它是否用于实际抽取? 换言之、该参数是否用于 ADC 内部的实际抽取计算? 或者它只是框架的标签指示

    我的理解是抽取率等于 AOSR、不应为4。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    请大家多解释一下 PPS 架构中的抽取率、我真的很困惑。 因为它不直观。 抽取4倍在这里毫无意义。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    抽取率等于 CIC 抽取因子(在硬件中实现) x 抽取滤波器抽取因子(软件)  

    在 ADC3101中、4x 抽取滤波器的 CIC 抽取因子为32x。 IE 32x4 =128 = AOSR。  

    这是指22号注册纪录册由缴费灵控制,我不建议更改设置。  虽然该寄存器具有1-16的抽取设置、但在 PPS 中不支持这些设置。  

    此致、

    -Steve Wilson