你(们)好
我想知道 TLV320DAC3101在播放声音时在特定电压条件下的功耗。
条件:回放至8欧姆立体声扬声器,从模式(0dB FS 1kHz 信号)
示例:
AVDD 3.3V,??? MA,SLVDD 3.9V ??? MA,SRVDD 3.9V ??? MA、HVDD 3.3V??? mA、DVDD 1.8V?? mA、IOVDD 3.3V mA
总功耗是??? 兆瓦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想知道 TLV320DAC3101在播放声音时在特定电压条件下的功耗。
条件:回放至8欧姆立体声扬声器,从模式(0dB FS 1kHz 信号)
示例:
AVDD 3.3V,??? MA,SLVDD 3.9V ??? MA,SRVDD 3.9V ??? MA、HVDD 3.3V??? mA、DVDD 1.8V?? mA、IOVDD 3.3V mA
总功耗是??? 兆瓦
大家好、Jeonghwa、
请查看此应用报告。 它包含您要查找的信息。
https://www.ti.com/lit/an/slaa468b/slaa468b.pdf
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.
您好 Luis
感谢您的支持。
根据您的结果、TLV320DAC3101 在回放至8 Ω 立体声扬声器、从模式(0dB FS 1kHz 信号)时播放声音时总共仅消耗178.125mW。
我是否理解了?
由于功耗极低、我想再清楚地检查一个。
项目 / 电压 V/ 电流 mA/mW
AVDD / 3.3 / 2.95 / 9.735
SLVDD / 3.9 / 11.5 / 44.85
SRVDD / 3.9 / 24.3/94.77
HVDD / 3.3 / 7.11 / 23.463
DVDD / 1.8 / 2.93 / 5.274
IOVdd/3.3/0.01/ 0.033
总和 /178.125
大家好、Jeonghwa、
很抱歉我迟到了回复。 我们在 E2E 上遇到了许多问题、我们丢失了一些线程。 我重新写入数据、以验证 SPLVDD 和 SPRVDD 的电流。 正确、这些值适用于无负载连接。 我在8欧姆负载下得到的电流值为:
AVDD = 12.1mA
SLVDD = 47.3mA
SRVDD = 48.2mA
HVDD = 17.7mA
DVDD = 2.93mA
IOVdd = 10uA
这些值导致功耗为476mW。 在这些条件下、输出功率为~420mW。
如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.