This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101在播放声音时的功耗。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925132/tlv320dac3101-tlv320dac3101-power-consumption-when-it-plays-sound

器件型号:TLV320DAC3101

你(们)好  

我想知道 TLV320DAC3101在播放声音时在特定电压条件下的功耗。  

条件:回放至8欧姆立体声扬声器,从模式(0dB FS 1kHz 信号)  

示例:  

AVDD 3.3V,??? MA,SLVDD 3.9V ??? MA,SRVDD 3.9V ??? MA、HVDD 3.3V??? mA、DVDD 1.8V?? mA、IOVDD 3.3V mA  

总功耗是??? 兆瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeonghwa、

    请查看此应用报告。 它包含您要查找的信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa468b/slaa468b.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的回复。

    在 您告知我之前、我已经检查了应用手册。

    但我认为 该文档 没有  播放声音时的功耗信息。

    根据文档上的2.1测试设置、在声音停止后、进行当前测量。

    可以检查一下吗?

     在播放声音时、我想知道特定电压条件下的功耗。  

    条件:回放至8欧姆立体声扬声器,从模式(0dB FS 1kHz 信号)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeonghwa、

    感谢您提供额外的测试条件。

    请在下面找到每个电源的电流测量值:

    AVDD:2.95mA
    SLVDD:11.5mA
    SRVDD:24.3mA
    HVDD:7.11mA
    DVDD:2.93mA
    IOVdd:10uA

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您的支持。

    根据您的结果、TLV320DAC3101 在回放至8 Ω 立体声扬声器、从模式(0dB FS 1kHz 信号)时播放声音时总共仅消耗178.125mW。

    我是否理解了?  

    由于功耗极低、我想再清楚地检查一个。

    项目 / 电压 V/ 电流 mA/mW  
    AVDD / 3.3 / 2.95 / 9.735
    SLVDD / 3.9 / 11.5 / 44.85
    SRVDD / 3.9 / 24.3/94.77   
    HVDD / 3.3 / 7.11 / 23.463
    DVDD / 1.8 / 2.93 / 5.274
    IOVdd/3.3/0.01/      0.033
    总和 /178.125      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeonghwa、

    很抱歉我迟到了回复。 我们在 E2E 上遇到了许多问题、我们丢失了一些线程。 我重新写入数据、以验证 SPLVDD 和 SPRVDD 的电流。 正确、这些值适用于无负载连接。 我在8欧姆负载下得到的电流值为:

    AVDD = 12.1mA
    SLVDD = 47.3mA
    SRVDD = 48.2mA
    HVDD = 17.7mA
    DVDD = 2.93mA
    IOVdd = 10uA

    这些值导致功耗为476mW。 在这些条件下、输出功率为~420mW。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.