主题中讨论的其他器件: TINA-TI
你好。
几个月前,Iwata Etsunji 向我推荐了一家 FDA
我需要 一个用于平衡音频信号接收器电路的电路。
您能否使用 OPA1637设计一个8V 峰峰值(+3.5V、-3.5V)-> 0.2至4.8V 平衡音频信号的电路?(2.5V 中值)、频率范围20Hz 至20kHz?
该信号进入 AKM AK5554 ADC IC。
TINA TI 文件会更好。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
几个月前,Iwata Etsunji 向我推荐了一家 FDA
我需要 一个用于平衡音频信号接收器电路的电路。
您能否使用 OPA1637设计一个8V 峰峰值(+3.5V、-3.5V)-> 0.2至4.8V 平衡音频信号的电路?(2.5V 中值)、频率范围20Hz 至20kHz?
该信号进入 AKM AK5554 ADC IC。
TINA TI 文件会更好。
谢谢你。
您好、Jung、
很抱歉更新延迟。
我已准备好将 OPA1637的 TINA-TI 仿真作为 AK5554前端
e2e.ti.com/.../OPA1637Bessel_2D00_LPF_2B00_AK5554.TSC
请查看随附的文件、如果您需要进一步优化、请告诉我。
此致、
Iwata Etsunji
您好,Iwata Etsunji。
感谢您为我所做的出色工作。
实际上、输入模拟信号是逐行8Vpp、因此我修改了增益和输入。
请问最后能否检查一下我?还有一个问题、是否需要使用串行电容器来消除输入线路中的直流失调电压?
一些原理图中的串行电容器连接在输入信号线路上、以消除直流失调电压。 但您的仿真没有出现。
是否真的有必要? 这需要多少成本? 谢谢!
e2e.ti.com/.../OPA1637Bessel_2D00_LPF_2B00_AK5554_5F00_revINPUT_5F00_BALANCED_5F00_v1.TSC
您好、Jung、
我已修改了有关8Vpp 差分输入和所需的5.6Vpp 差分输入电压范围 AK5554的仿真。
e2e.ti.com/.../OPA1637Bessel_2D00_LPF_2B00_AK5554_5F00_Diff8Vpp.TSC
关于输入直流阻断电容器、这取决于系统要求。
如果客户必须考虑从信号源到 OPA1637的输入直流失调电压风险、则考虑到可闻频率响应较低、建议至少使用10uF (希望使用薄膜电容)。
谢谢、此致、
Iwata Etsunji