This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:使用 OPA1637为 ADC (AKM AK5554)设计平衡音频信号接收器电路

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1637, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/918010/opa1637-design-a-balanced-audio-signal-receiver-circuit-for-adc-akm-ak5554-by-using-opa1637

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好。

几个月前,Iwata Etsunji 向我推荐了一家 FDA

我需要 一个用于平衡音频信号接收器电路的电路。

您能否使用 OPA1637设计一个8V 峰峰值(+3.5V、-3.5V)-> 0.2至4.8V 平衡音频信号的电路?(2.5V 中值)、频率范围20Hz 至20kHz?

该信号进入 AKM AK5554 ADC IC。

TINA TI 文件会更好。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    感谢您关注 OPA1637。

    我将根据 AK5554的数据表中的信息为其准备模拟前端电路。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    很抱歉更新延迟。

    我已准备好将 OPA1637的 TINA-TI 仿真作为 AK5554前端

    e2e.ti.com/.../OPA1637Bessel_2D00_LPF_2B00_AK5554.TSC

    请查看随附的文件、如果您需要进一步优化、请告诉我。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iwata Etsunji。

    感谢您为我所做的出色工作。

    实际上、输入模拟信号是逐行8Vpp、因此我修改了增益和输入。

    请问最后能否检查一下我?还有一个问题、是否需要使用串行电容器来消除输入线路中的直流失调电压?

    一些原理图中的串行电容器连接在输入信号线路上、以消除直流失调电压。 但您的仿真没有出现。

    是否真的有必要? 这需要多少成本? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../OPA1637Bessel_2D00_LPF_2B00_AK5554_5F00_revINPUT_5F00_BALANCED_5F00_v1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jung、

    我已修改了有关8Vpp 差分输入和所需的5.6Vpp 差分输入电压范围 AK5554的仿真。

    e2e.ti.com/.../OPA1637Bessel_2D00_LPF_2B00_AK5554_5F00_Diff8Vpp.TSC

    关于输入直流阻断电容器、这取决于系统要求。
    如果客户必须考虑从信号源到 OPA1637的输入直流失调电压风险、则考虑到可闻频率响应较低、建议至少使用10uF (希望使用薄膜电容)。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的很有帮助! 谢谢 你,我的 Etsunji!