This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558 DRV632有源超低音扬声器具有更小的噪声

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, DRV632, TAS5342, TAS5634, TAS5548, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926223/tas5558-drv632-active-subwoofer-have-patter-noise

主题中讨论的其他器件:TAS5558DRV632TAS5342TAS5634TAS5548TPA6138A2

大家好、

     我们的电路设计 采用 TAS5558 和 DRV632技术、   当 tas5558芯片代码初始化时 、有源低音炮  将产生 更。的声波

你能给我一些建议,告诉我如何避免顾客的吵闹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    您能否显示有关图形噪声的更多详细信息? 此外,在初始化之后,播放音乐后是否可以听到更多的噪音?

    如果您可以共享初始化代码、则有助于进一步分析。

    此外、您是否会帮助分享您的噪声分析原理图?

    BR。

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5558的输出为 PWM、而 DRV632是一款模拟输入器件。 我想您有一个无源滤波器来执行 PWM 到模拟转换、对吧? 无源器件的不匹配会导致共模电压上升期间出现爆裂。

    您能否发布原理图?

    此外、您是否在初始化期间保持 DRV632的静音?  它有助于消除初始化期间的可闻伪影。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAS5432_2D00_GB_2D00_V041.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将 TAS5342用作功率级? TAS5558输出应直接进入 TAS5342。 您能解释一下插入 DRV632的目的吗?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sam (MPAA) Zhang。

         抱歉、我忘记更改原理图名称。 我们将使用 DRV632输出 PMM8信号连接到有源低音炮。  

    PWM1 PWM2 PWM3 PWM4 PWM7 直接 对应于 TAS5342 (FL、FR、 SL、SR 和 CE)。   初始化 tas5558芯片时产生的噪声 。

     播放歌曲后没有噪音。   

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 您是否在初始化期间将 DRV632的/Mute 引脚保持在低电平?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix Wan。

       初始化后  、播放音乐后没有噪音。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

        在      TAS5558 初始化之后、我尝试将 DRV632的/Mute 引脚保持在低电平、

     当 DRV632 的/静音引脚电 平升高时、将会听到噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、这个问题看起来与 TAS5558配置无关、只有在 DRV632的 MUTE 引脚释放时才会出现噼啪噪声、 对吧?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Sam:

        感谢你的帮助。  您说的是对的、只有  在 DRV632的 MUTE 引脚释放时才会产生噼啪噪声。

    在播放音乐的过程中、我切换 DRV632状态的 MUTE 引脚、这也将生成。

    是否有任何方法可以消除该噪声?  

    外部有源超低音扬声器的电源不是由我们控制的、因此我们需要在信号输出端执行一些操作。

    此致、

     朱哲基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenkey、

    根据 DRV632数据表、有一个专用电路可抑制噼啪噪声。 如果将 TAS5558设置为 MUTE 状态(50%占空比输出)、则在释放 DRV632上的 MUTE 引脚时、是否仍然可以听到噼啪噪声?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

       这 是我 的测试代码。   当我切换标志状态,时、噼啪噪声仍然存在。    

    在这里 、我  已将 tas5558设置为静音状态、 当释放 DRV632上的 MUTE 引脚时、仍然 可以听到噼啪噪声。

    使 TAS5558_Mute 无效(u8标志)
    {
    if (flag=AP_MUTE)
    {
    GPIO_ResetBits (TAS_MUTE_PORT、TAS_MUTE_PIN);//TAS5558 MUTE
    DELAY_ms (1);
    GPIO_ResetBits (SUBOUT_EN_PORT、SUBOUT_EN_PIN);// DRV632 MUTE
    }
    else
    {
    GPIO_SetBits (SUBOUT_EN_PORT、SUBOUT_EN_PIN
    );// DRVMUTE 632}/NO_DET_PUTAS MUTE (1
    )}/DRVMUTE 32);/ DRVETY_NO_PIN_NOT_PUTAS NOT_PUT_DETAS (0)
    
    

    此致、

    Jenkey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenkey、

    我想、噼啪噪声来自将 PWM 信号转换为模拟输入的无源网络不匹配。 使用更高精度的电阻器/电容器可能会有所帮助。

    TAS5558实际上被设计用于驱动 TAS5634、TAS5342等音频功率级... 而建议 DRV632采用 DAC 的模拟音频输入。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam!

       请参阅演示电路、我们需要线路输出电路。  我们 选择 DRV632.e2e.ti.com/.../TAS5548_2D00_5558EVM.pdf

    此致、

    Jenkey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenkey、

    如果您查看 DRV632数据表、即第一页上的简化图、它显示了 DRV632从 DAC 获取输入。 TAS5548不是 DAC、而是 PWM 调制器。 当然、您可以使用低通滤波器将 TAS5548输出的 PWM 信号转换为模拟信号。 然而、组成低通滤波器的无源组件可能在 P/N 端子之间存在不匹配、这可能会导致一些噼啪噪声、并在扬声器端子上设置共模电压期间设置共模电压。

    您是否可以使用 DAC 替代 PWM 调制器 TAS5548?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam。

       感谢    您的耐心 和 持续 支持。您让我们知道我们的问题所在。   

    我们 需要 PWM 调制器 TAS5548、因此、我们可以  选择 TPA6138A2。

    此致、

    Jenkey。