Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, DRV632, TAS5342, TAS5634, TAS5548, TPA6138A2
大家好、
我们的电路设计 采用 TAS5558 和 DRV632技术、 当 tas5558芯片代码初始化时 、有源低音炮 将产生 更。的声波
你能给我一些建议,告诉我如何避免顾客的吵闹?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, DRV632, TAS5342, TAS5634, TAS5548, TPA6138A2
大家好、
我们的电路设计 采用 TAS5558 和 DRV632技术、 当 tas5558芯片代码初始化时 、有源低音炮 将产生 更。的声波
你能给我一些建议,告诉我如何避免顾客的吵闹?
你好、Sam。
这 是我 的测试代码。 当我切换标志状态,时、噼啪噪声仍然存在。
在这里 、我 已将 tas5558设置为静音状态、 当释放 DRV632上的 MUTE 引脚时、仍然 可以听到噼啪噪声。
使 TAS5558_Mute 无效(u8标志) { if (flag=AP_MUTE) { GPIO_ResetBits (TAS_MUTE_PORT、TAS_MUTE_PIN);//TAS5558 MUTE DELAY_ms (1); GPIO_ResetBits (SUBOUT_EN_PORT、SUBOUT_EN_PIN);// DRV632 MUTE } else { GPIO_SetBits (SUBOUT_EN_PORT、SUBOUT_EN_PIN );// DRVMUTE 632}/NO_DET_PUTAS MUTE (1 )}/DRVMUTE 32);/ DRVETY_NO_PIN_NOT_PUTAS NOT_PUT_DETAS (0)
此致、
Jenkey
您好、Jenkey、
如果您查看 DRV632数据表、即第一页上的简化图、它显示了 DRV632从 DAC 获取输入。 TAS5548不是 DAC、而是 PWM 调制器。 当然、您可以使用低通滤波器将 TAS5548输出的 PWM 信号转换为模拟信号。 然而、组成低通滤波器的无源组件可能在 P/N 端子之间存在不匹配、这可能会导致一些噼啪噪声、并在扬声器端子上设置共模电压期间设置共模电压。
您是否可以使用 DAC 替代 PWM 调制器 TAS5548?
此致、
Sam