This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:在不同采样率下输出无声音

Guru**** 2389020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/926242/pcm5142-no-sound-at-output-at-different-sample-rates

器件型号:PCM5142

你好。

 在线程 e2e.ti.com/.../3421600中

我询问了如何使 PCM5142以96kHz 和192kHz 的频率输出、因为输出端没有声音。 唯一工作的音频流为48kHz。

如我所回答的那样、我尝试在 PurePath Studio 中启用不同的速率、并针对要加载到 PCM5142的每个速率获得了单独的文件(.cfg)。 但这些文件没有区别、它们完全相同、完全相同。 到目前为止、我具有相同的结果:唯一工作的音频流为48kHz。 96kHz 和192kHz 速率的输入在输出端没有声音、并且无论加载什么文件都是如此。 I2S 输出的情况也是如此。

有人能解释一下我错过了什么、并纠正我的项目(附件)以将输出固定在96 kHz 和192 kHz?

e2e.ti.com/.../IN_5F00_analogueOUT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在星期一对此进行检查。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul。

    在 PurePath Studio 中、对于96kHz 输出、我们将 Int8xOutROM 更改为 Int4xOutROM。 输出出现、但在更高2kHz 的频率下被存储、图片已附加。

    我们还没有设法获得192kHz 的输出、尝试了 Int2xOutROM 块-未观察到输出。

    等待您的回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、几天没能去实验室、所以没能测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul。

    仍不幸运的是、输出为192kHz。  我们非常感谢您提出的任何建议/示例。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够顺利地使192kHz 处理流程正常运行。  请将附加的项目作为起点。  此项目无需修改即可为您效劳吗?

    e2e.ti.com/.../192ktest.zip

    谢谢、

    Paul