Other Parts Discussed in Thread: PCM5142
你好。
我询问了如何使 PCM5142以96kHz 和192kHz 的频率输出、因为输出端没有声音。 唯一工作的音频流为48kHz。
如我所回答的那样、我尝试在 PurePath Studio 中启用不同的速率、并针对要加载到 PCM5142的每个速率获得了单独的文件(.cfg)。 但这些文件没有区别、它们完全相同、完全相同。 到目前为止、我具有相同的结果:唯一工作的音频流为48kHz。 96kHz 和192kHz 速率的输入在输出端没有声音、并且无论加载什么文件都是如此。 I2S 输出的情况也是如此。
有人能解释一下我错过了什么、并纠正我的项目(附件)以将输出固定在96 kHz 和192 kHz?