主题中讨论的其他器件:TAS5414C
尊敬的 TI 专家:
我使用 TAS5414CQ1 (硅片上作为 XTAS5414CQ1)作为主器件、我遇到了问题。
我遵循 了"TAS54x4C 设计指南.pdf" 文档中的"加电和初始化"序列、并确认它处于高阻态模式。
在 Hi-Z 模式下、我测试了以下三个方面。
1、将0x10写入寄存器0x0C 并读取寄存器0x06、始终为0x00。
同样、将0x00写入寄存器0x0C 并读取寄存器0x06、始终为0x00。
在 Hi-Z 模式下、在执行诊断模式并等待20ms 后、将0x0F 写入寄存器0x0B 并读取寄存器0x07、始终为0x0F。 我读取过它几次、但它没有更改为0x00。
请告诉我如何解决这个问题。
谢谢你。