This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:有关加电和初始化的信息、请查询

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935601/tas5414c-q1-inquire-about-power-up-and-initialization

器件型号:TAS5414C-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5414C

尊敬的 TI 专家:

我使用 TAS5414CQ1 (硅片上作为 XTAS5414CQ1)作为主器件、我遇到了问题。
我遵循  了"TAS54x4C 设计指南.pdf" 文档中的"加电和初始化"序列、并确认它处于高阻态模式。

在 Hi-Z 模式下、我测试了以下三个方面。
1、将0x10写入寄存器0x0C 并读取寄存器0x06、始终为0x00。
同样、将0x00写入寄存器0x0C 并读取寄存器0x06、始终为0x00。
在 Hi-Z 模式下、在执行诊断模式并等待20ms 后、将0x0F 写入寄存器0x0B 并读取寄存器0x07、始终为0x0F。  我读取过它几次、但它没有更改为0x00。

请告诉我如何解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James。

    您能告诉我您正在使用静音引脚执行什么操作吗?  原理图会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Scott

    感谢您的快速支持。

    我附图如下。

    - MCU 的静音控制为高电平、然后 TAS5414C 的/MUTE 为低电平。

    - MCU 的静音控制为低电平、然后 TAS5414C 的/MUTE 为高电平。

    在发送 I2C 数据之前、我已经尝试控制静音。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    问题在于 MUTE 引脚由5V 电源保持。  该器件需要允许 MUTE 引脚具有一个电容器以接地、从而实现开通和关断斜坡。  它还用于负载诊断。  您可以通过移除 R16并使其保持打开来纠正此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Scott

    我移除了 R16并听到了音频声音。

    感谢你的帮助。