This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:4xSE 输出

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/923079/tpa3255-4xse-output

器件型号:TPA3255

大家好、

TPA3255使用4xSE 输出。 左声道的两个信道运行良好、右声道的两个信道运行良好、但当左右声道协同工作时、会出现问题。 工作一段时间后、某些通道将不输出(示波器测试输出)。 检查过热保护信号是否未触发、不知道原因是什么。 应该检查什么? 有什么建议吗?

以下两种情况可能会导致此问题:

1\当左声道的一个信道和右声道的一个信道协同工作时

2\当四个通道协同工作时

此致、
Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您能否在此处发布原理图? 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。 抱歉、我忘记发布原理图。

    谢谢你。

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    对于 SE 配置、输出端需要一个直流块电容器(如数据表中的图30所示)。 你那是吗?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有响应、我们将按解决的方式关闭此线程。