This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421EVM:直流偏移故障

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/935539/tas5421evm-dc-offset-fault

器件型号:TAS5421EVM

您好、音频专家、  

我正在评估 TAS5421EVM。 最终应用是使用它来驱动变压器、根据应用手册可能会出现磁芯饱和问题。 在连接到变压器之前、我尝试使用一个56欧姆、1/2 W 的电阻器来检查平台。  

功率为12.2V、输入为50mV 1KHz 正弦波、 我认为评估板的默认增益为26dB。 我一直处于直流偏移关断故障状态。

我将两个示波器探针连接到负载和接地的电极。  您可以看到黄色迹线为 OUTN、蓝色为 OUTP。 粉色是输入。 输入是单端输入、我将 EVM 板上的 R6短接。

我是否发生了错误或电路板损坏?

谢谢、

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否可以在无负载的情况下尝试相同的测试?  从输出端移除任何负载。  R6短路不是问题。   

    输出的屏幕截图显示输出具有较大的直流偏移。  这就是您获取跳变直流偏移的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    感谢您的提示响应、 请查看波形和屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    使用电压表并检查输入引脚上的电压。  它 shoujd 为零伏。  如果不是、则输入端存在问题。  如果为零、并且您具有直流偏移、则 IC 可能会损坏。