This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:使用 BTL 放大器提供 SE 输出以节省成本

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2, TPA3136D2, TPA3124D2, TPA3123D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927759/tpa3138d2-using-btl-amplifier-for-se-outputs-for-cost-savings

器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件: TPA3136D2TPA3124D2TPA3123D2

我一直在使用 TPA3136D2/TPA3138D2的 BTL 配置、但为了向后兼容、我们需要切换到单端输出。 在采用单个12V 电源的情况下、我们的电源要求仅为~2W 至8 Ω 扬声器、因此从 BTL 到 SE 的损耗不应成为问题。

在这种情况下、我发现最适合 TI 放大器的是 TPA3124D2/TPA3123D2、它具有原生单端输出、但这些放大器的成本比 BTL 放大器(350/1000美元与3000/1000美元)高出一个数量级、看起来具有相同的 SE 性能。  

对于 BTL 放大器上的每个通道、仅使用正 H 桥输出是否会遇到任何问题? 如果没有、应该如何端接负 H 桥、改变后的电路应该是什么样子? 通过将 LSpeaker+连接到 OUTPL、将 LSpeaker-连接到 GND 来测试 SE 电源输出、是否会有损坏当前 TPA3136D2板的风险? 如果在 SE 配置中使用这些/类似的 BTL 放大器时出现问题、您是否可以推荐价格更接近 TPA3138D2的其他放大器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivares、

    至于您的要求、TPA3238D2是我这边的最佳选择。

    建议使用 BTL 配置、而不是 SE 考虑 PoP 性能。 此外、如果使用 SE 输出配置、还需要具有电流能力的大电容。  

    您能否检查是否可以使用 BTL?

    BR

    Alix Wan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alix、

    您是指 TPA3138D2、对吧? 由于中间板有四条音频走线中的两条接地、因此不能使用 BTL。 我们可能使用 BTL 制造额外的电路板、但必须单独安装、但仍需要 SE 解决方案。

    您是否有任何电容器建议和/或建议可指导我为此设置选择一个电容器? 我已经附加了我认为必要的内容、但我觉得它缺少了一些东西。




    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivares、

    正如 Alix 所说、使用 SE 配置会导致弹出问题、也会导致 EMI 问题。

    功能正常、不会损坏器件。 但是、客户是否可以接受 EMI 和杂音问题?

    我建议他们首先评估这个问题。

    Derek、

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    此配置将如何导致弹出问题、我是否无法进一步滤除负输出以消除任何噪声?

    对于这些问题、您是否建议使用具有本机 SE 输出的 TPA3124D2、而成本是原来的3倍?

    谢谢、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    弹出与输出不匹配相关。 实际上、我们不建议配置 SE 输出。 如果客户希望使用 SE 输出、我建议他们首先评估性能。

    此致、

    Derek