This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254

Guru**** 2577085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/906300/tlv320aic3254-tlv320aic3254

器件型号:TLV320AIC3254

您好、先生、

AIC3254是否可以支持高达24kHz 的带宽?

如果是、您是否有20K~24kHz 条件下的 FR 和 THD+N 测试报告?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、  

    AIC3254支持高达96kHz 的带宽(采样率=192kHz)、 因此它支持在48kHz 的采样率下支持24kHz 的带宽。  

    数据表给出了 fs=48K 时 ADC 和 DAC 的规格。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    考虑 AIC3254 o/p Σ-Δ 滤波器、由于滤波器斜率、它在20K~24K 内是否会有更差的 THD+N?

    (客户条件是96KHz 采样率)

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    终端客户仍请求测试报告、如下所示:测试项目以及 THD。 FR in 20K~25KHz、您是否愿意为其提供帮助?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AE Champs、

    请帮助提供20-25KHz 的测试数据、这将更具说服力。 谢谢。