This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:PPC3 - PurePathConsole -模式2.1不存在 DDF 文件

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909126/tas3251-ppc3---purepathconsole---ddf-file-does-not-exists-for-mode-2-1

器件型号:TAS3251

我尝试使用 PPC3为 TAS3251生成具有扬声器2.1模式的配置。 当我尝试使用终端系统集成生成 DE .h 时、我收到一条错误消息"DDDF 文件不存在"。 请选择 DDF 文件并重试"。

头文件生成适用于模式1.0、1.1、2.2、但不适用于模式2.1。

在 PCC3程序子文件夹中、有一个文件占用了大量.DDF 文件、但没有与2.1模式相关的文件。

我在尝试为流5获取一个能够驱动1.1和2.1的有效.h 时发现了这个...

遗憾的是、没有如此有效的头文件...

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    我将询问我们的软件团队为何缺少 DDF 文件。  
    同时、我相信您可以使用2.2中的头文件、并将从器件处于立体声到单声道模式的器件细分。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caro:

    如果 PPC3为模式2.2 (标准流程)生成的报头文件能够正常工作、则可以选择此选项、但它们不能正常工作。 只有高音扬声器工作。 低音扬声器部件静音。 模式1.1也是如此(标准流程)。 请参阅我有关该主题的其他帖子。

    我被占用了、即使使用您的链接下载的最新 PPC3版本也是如此。

    处理:

    -使用 PCC3并使用所有默认设置准备配置

    -将头文件转储到输出窗口、

    -复制粘贴到我的代码中

    -编译并运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    在2.2模式下、它是否可以在不转储头文件的情况下工作?  

    需要说明的是、如果您直接通过 PPC3应用控制 EVM、那么您是否能够从两个 EVM 发出声音?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    我没有 EVM 板。

    我通过使用板载 uC 对 TAS3251进行编程来实现“终端系统集成”(并且模式2.0在两个通道上都运行得很好)。

    我无法访问 TI EVM 板。

    祝你一切顺利、

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    您能否使用示波器检查第二个放大器是否正在切换? 请在第二个器件输出的电感器之前检查信号。  

    此外、器件的 I2C 地址是什么?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您提出实验。 截至今天、我仅使用(并拥有) 1块电路板。 我需要的是工作1.1模式。 由于 PPC3生成的文件不起作用(高音扬声器不起作用/低音扬声器不起作用)、我想与其他实现类似流程的模式(2.1和2.2)进行比较。 但仍仅使用1安培并根据设置进行调整。 因此、我无法看到第二个放大器是否在切换、因为没有。

    我看到的 TAS3251和 PPC3的情况:

    - PPC3更新:不起作用(使用 TI 提供的独立应用程序,

    -为模式2.0生成的 PPC3头文件=>工作:-)

    -为模式1.1生成的 PPC3头文件=>低音扬声器不工作:-(

    -为模式2.1生成的 PPC3头文件=> PPC3错误信息 NO DDF file :-)

    -为模式2.2 L/R => 低音扬声器无法正常工作而生成的 PPC3头文件:-(

    我在不修改终端系统地址=> 0x94的情况下生成头文件。 但我使用我的代码写入正确的电路板(正在工作)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    我理解您所解释的内容。  

    您的扬声器负载是多少? (高音扬声器和负载)

    您是否能够共享原理图?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    输出级原理图从 TAS3251EVM 复制:相同的架构、相同的值、一些不同的器件(Würth μ H 电感器)。

    工作台上的负载为:

    • 8欧姆电阻器来执行大部分测试
    • 当我需要音频反馈时、线路上添加了一个小型扬声器。

    这是为了确保放大器的输出端始终有合适的负载。 两个通道在模式2.0中都能完美工作。 只有模式1.1和2.2会在我的配置中引起问题。

    我认为这是与缺少配置2.1的 DDF 文件不同的问题。 我尝试在 e2e.ti.com/.../3353349中解决有关1.1和2.2模式的问题

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMF 您好、  

    了解 Sam 在替代线程中为您提供帮助。  

    至于缺少的 DDF 文件、我有一个未发布的 TAS3251 PPC3、其中包含了 DDF 文件。  
    这是一个未发布且未经过全面测试的 PPC3、但它确实会生成2.1的输出文件。  

    以下是链接: https://txn.box.com/s/cqplc482fm0l1rf49abrzx1b674d7yhx

    如果您只需要输出生成的文件、请在以下位置找到: e2e.ti.com/.../Standard2.1.txt

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州