我尝试使用 PPC3为 TAS3251生成具有扬声器2.1模式的配置。 当我尝试使用终端系统集成生成 DE .h 时、我收到一条错误消息"DDDF 文件不存在"。 请选择 DDF 文件并重试"。
头文件生成适用于模式1.0、1.1、2.2、但不适用于模式2.1。
在 PCC3程序子文件夹中、有一个文件占用了大量.DDF 文件、但没有与2.1模式相关的文件。
我在尝试为流5获取一个能够驱动1.1和2.1的有效.h 时发现了这个...
遗憾的是、没有如此有效的头文件...
JMF
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用 PPC3为 TAS3251生成具有扬声器2.1模式的配置。 当我尝试使用终端系统集成生成 DE .h 时、我收到一条错误消息"DDDF 文件不存在"。 请选择 DDF 文件并重试"。
头文件生成适用于模式1.0、1.1、2.2、但不适用于模式2.1。
在 PCC3程序子文件夹中、有一个文件占用了大量.DDF 文件、但没有与2.1模式相关的文件。
我在尝试为流5获取一个能够驱动1.1和2.1的有效.h 时发现了这个...
遗憾的是、没有如此有效的头文件...
JMF
尊敬的 Caro:
如果 PPC3为模式2.2 (标准流程)生成的报头文件能够正常工作、则可以选择此选项、但它们不能正常工作。 只有高音扬声器工作。 低音扬声器部件静音。 模式1.1也是如此(标准流程)。 请参阅我有关该主题的其他帖子。
我被占用了、即使使用您的链接下载的最新 PPC3版本也是如此。
处理:
-使用 PCC3并使用所有默认设置准备配置
-将头文件转储到输出窗口、
-复制粘贴到我的代码中
-编译并运行。
您好、Caro、
感谢您提出实验。 截至今天、我仅使用(并拥有) 1块电路板。 我需要的是工作1.1模式。 由于 PPC3生成的文件不起作用(高音扬声器不起作用/低音扬声器不起作用)、我想与其他实现类似流程的模式(2.1和2.2)进行比较。 但仍仅使用1安培并根据设置进行调整。 因此、我无法看到第二个放大器是否在切换、因为没有。
我看到的 TAS3251和 PPC3的情况:
- PPC3更新:不起作用(使用 TI 提供的独立应用程序,
-为模式2.0生成的 PPC3头文件=>工作:-)
-为模式1.1生成的 PPC3头文件=>低音扬声器不工作:-(
-为模式2.1生成的 PPC3头文件=> PPC3错误信息 NO DDF file :-)
-为模式2.2 L/R => 低音扬声器无法正常工作而生成的 PPC3头文件:-(
我在不修改终端系统地址=> 0x94的情况下生成头文件。 但我使用我的代码写入正确的电路板(正在工作)。
此致。
您好、Caro、
输出级原理图从 TAS3251EVM 复制:相同的架构、相同的值、一些不同的器件(Würth μ H 电感器)。
工作台上的负载为:
这是为了确保放大器的输出端始终有合适的负载。 两个通道在模式2.0中都能完美工作。 只有模式1.1和2.2会在我的配置中引起问题。
我认为这是与缺少配置2.1的 DDF 文件不同的问题。 我尝试在 e2e.ti.com/.../3353349中解决有关1.1和2.2模式的问题
JMF
JMF 您好、
了解 Sam 在替代线程中为您提供帮助。
至于缺少的 DDF 文件、我有一个未发布的 TAS3251 PPC3、其中包含了 DDF 文件。
这是一个未发布且未经过全面测试的 PPC3、但它确实会生成2.1的输出文件。
以下是链接: https://txn.box.com/s/cqplc482fm0l1rf49abrzx1b674d7yhx
如果您只需要输出生成的文件、请在以下位置找到: e2e.ti.com/.../Standard2.1.txt
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州