This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:DRV595更高功率输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV595, CSD95373AQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908744/drv595-drv595-higher-power-output

器件型号:DRV595
主题中讨论的其他器件: CSD95373AQ5MCSD

我一直使用 DRV595 成功驱动 TEC (4A、12VDC)、但现在我需要更多电流(高达10A)。  是否有更高电流版本的此 IC、或者是否有类似的驱动器可与外部 MOSFET 连接?  可能是单片高功率 H 桥 IC? 与 DRV595类似 、它非常适合驱动差分输入单端并以400kHz 的最小频率运行驱动器、以便将 TEC 的组件尺寸和电气噪声/纹波保持在最小值。

是否有理由不能使用 同步降压 NexFETTm功率级(CSD95373AQ5M 或类似产品)来允许更高的电流?  如果 DRV595的 PWM 输出通过适当的电阻网络连接 到 CSD95373AQ5M 上的 PWM 输入、 则可以获得更高的电流?

谢谢!

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd95373aq5m.pdf?HQS=TI-null-null-digikeymode-df-pf-null-wwe&ts=1590533123607

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这是一个有趣的主意。 但是、使用 DRV595、您可以连续更改电流、因为您可以直接控制输出电压。 如果在此处使用功率级、在 DRV595输出之后、问题是 TEC 上的输出电压只能在+/-PVDD 之间摆动、这是否正常?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    DRV595的输出是 +/-PVDD 之间的可变占空比方波、并且具有 LC 滤波器、可使整个 TEC 的输出平滑。  我想、功率级的输出波形将遵循连接到功率级 PWM 输入的 DRV595输出。  然后、将滤波器放置在通向 TEC 的功率级之后、如原始电路中所示。  听起来如何?

    此致、

    Chris。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好的、我看到了。  

    提醒一下、您不能使用 OUTP 来驱动高侧次级 FET、也不能使用 OUTN 来驱动低侧 次级 FET。 这是因为 DRV595采用了 BD/1spw 调制、此时 OUTP 和 OUTN 均等于 PVDD。 这将导致您自己功率级上出现"击穿"。

    相反、我建议您仅使用放大器的一侧 PWM 输出来构建功率级。 例如、使用 OUTP。 您将有一个由 OUTP 驱动的高侧 FET、并插入一个逆变器、以向低侧 FET 生成互补驱动信号。 还需要死区时间。  

    这样、与差分输出相比、您将具有半个增益。 您可以通过更改 GAIN/SLV 引脚上的配置来设置更高的增益。  

    明白了吗?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我想我看到但不确定为什么会有击穿?  我在1spw 模式下运行 DRV595。  我的想法是使用两个功率级(1和2)作为 OUTP 和 OUTN 的功率跟随器。  电源状态1输入 PWM1连接到 OUTP、功率级 2 PMW2输入连接到 OUTN。 OUTP 和 OUTN 的值都在电源接地和电源电压(12VDC)之间摆动、并在功率级期望接收时形成正方波。  功率级相应的输出 VSW1和 VSW 2应完全遵循来自 OUTP 和 OUTN 的输入?

    我不确定是否看到击穿问题、因为当 OUTP 和 OUTN 均为高电平(PVDD)时、功率级1和2 (VSW1和 VSW2)的输出也将为 PVDD、并且负载中不会有电流流动。  基本上、功率级会复制 OUTP 和 OUTN 波形。  也许我错过了什么?

    非常感谢您的深入见解!

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    抱歉、我对您的想法有误... 我想现在我理解您的观点。 我画了一张下图、请检查这是否是您的想法。

    基本上、我认为这是可行的。 在我看来、

    1. OUTP/N 的电压应高于第二个功率级的 PVDD、以确保 NMOS 可以导通。  

    2.您可能需要高电流能力 的肖特基 二极管,或者只需并联2。

    如有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    非常感谢您的观看。  我做了一个图表、使它更清晰。  我认为这与你画的一样。  在我的情况下、OUTP 和 OUTN 在 GND 和12VDC (PVDD)之间切换、因此 对于 CSD95373AQ5M 而言、OUTP 和 OUTN 电压过高、CSD95373AQ5M 规定了 PWM 输入范围 3.3V 和5V PWM 信号兼容、因此我需要使用电阻分压器将 OUTP 和 OUTN 从12VDC 缩放 至~5VDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这可能是一个解决方案。 您还可以添加齐纳二极管来钳制 PWM 输入、以保护 CSD 器件。

    由于您实际上使用的是独立功率级 IC、因此它具有集成自举电容器、因此无需担心 NMOS 导通电压。

    软提醒是功率级上有一个增益、此增益等于 CSD 器件的 PVDD。  

    其他看起来不错。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam。 DRV595和 CSD 器件均由12V 电源供电、因此增益应为一。 我还将添加一个5V 齐纳二极管并尝试该设计。 我想它也可以被仿真。 我假设自举电压与12VDC VDD 的16VDC 相似。