This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:输出功率与单电源电压间的关系

Guru**** 2505925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/927692/tpa6120a2-output-power-vs-single-power-supply-voltage

器件型号:TPA6120A2

您好!

您能否为我提供"输出功率与单电源电压"在32Ω Ω 输出负载下的测量数据?
当单电源电压为12V 至18V 时、尤其有用的信息。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    没有这样的图、但您可以使用下面的图作为参考。 这是使用25欧姆输出负载时的输出摆幅与电源电压间的关系。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan - San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤