This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:环路带宽设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909928/tas5805m-loop-bandwidth-settings

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

您好!

环路带宽设置的功能是什么?

对于高带宽设置(例如175KHz)、这是否意味着反馈更快?

它是否使 AGL 和斩波器的运行速度更快?

有哪些折衷?

我们的设计从 USB 端口汲取功率、该端口应通过 TAS5805M 驱动1.8Wx2至4 Ω 扬声器。

当以100% PC 音量播放音频时、我们在不同 PC 的 USB 端口上面临浪涌电流问题、

一些 PC 只是 提供了更高的失真、但一些 PC 提供了滴答或开裂噪声。

我们注意到、当 USB VBUS 在 USB 端口处浸近4.5V 时、会出现嘀嗒声或裂纹噪音。

PVDD 将进一步下降 0.20~0.25V。

当 PVDD 过低时、TAS5805M 似乎在瞬时切断音频输出、从而导致嘀嗒声或爆裂噪音。

我们正在尝试通过 AGL、斩波器和 DRC 降低浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    模拟带宽与闭环带宽相关、与 AGL/Clipper 设置无关。 建议参考下面的 TAS5825M 进行选择。

    对于 PVDD 限流器、建议使用削波器。 调优步骤缓慢地降低斩波器电平、以找到峰值音频失真和 PVDD 电流之间的权衡点。

    此致、

    Matthew