https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909928/tas5805m-loop-bandwidth-settings
器件型号:TAS5805M主题中讨论的其他器件: TAS5825M
您好!
环路带宽设置的功能是什么?
对于高带宽设置(例如175KHz)、这是否意味着反馈更快?
它是否使 AGL 和斩波器的运行速度更快?
有哪些折衷?
我们的设计从 USB 端口汲取功率、该端口应通过 TAS5805M 驱动1.8Wx2至4 Ω 扬声器。
当以100% PC 音量播放音频时、我们在不同 PC 的 USB 端口上面临浪涌电流问题、
一些 PC 只是 提供了更高的失真、但一些 PC 提供了滴答或开裂噪声。
我们注意到、当 USB VBUS 在 USB 端口处浸近4.5V 时、会出现嘀嗒声或裂纹噪音。
PVDD 将进一步下降 0.20~0.25V。
当 PVDD 过低时、TAS5805M 似乎在瞬时切断音频输出、从而导致嘀嗒声或爆裂噪音。
我们正在尝试通过 AGL、斩波器和 DRC 降低浪涌电流。