This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:OUTA 是否始终为左通道?

Guru**** 2567705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908940/tas5805m-is-the-outa-always-left-channel

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

对于 TAS5805、OUTA 是否始终为左侧通道? 是否可以将其配置为正确的通道?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    是、请打开 PPC GUI 并在输出 corssbar TAP 中进行配置、如下所示:

    BR。

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的回复。 相关寄存器是什么? 是数据表中的表17吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、  

    您可以使用 PPC3应用底部的 I2C 日志来查看 GUI 中发生的变化。  

    例如、要将右侧通道更改为左侧 AMP:

    宽58 00 00
    宽58 7f 8c
    宽58 00 2c.
    宽58 1c 00 00 00 00
    宽58 00 00
    宽58 7f 8c
    宽58 00 2c.
    宽58 20 00 80 00 00

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢!