This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:热阻数据和最大结温

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909075/pcm4222-thermal-resistance-data-and-max-junction-temperature

器件型号:PCM4222

你好。 我正在查找此器件的热阻数据和最高结温。 我看到数据表中的最高工作温度为85°C、这是环境温度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以在绝对最大值表中看到、85°C 是绝对最大环境工作温度、因此实际裸片温度会更高一些。 只要遵守环境温度限制、在正常工作条件下、芯片温度就不会出现问题。

    我们没有任何热阻数据、因为该器件采用没有散热焊盘的 QFN 封装。

    最棒的

    Zak