This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110EVM:通过 nrf52840芯片提供外部 i2c 信号

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/909698/tas2110evm-providing-external-i2c-signals-from-nrf52840-chip

器件型号:TAS2110EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2110

尊敬的 TI 团队:

我将 TAS2110 EVM 模块与 nRF52840芯片配合使用。

根据 TAS21110 EVM 用户指南、我尝试通过 nRF52840芯片提供外部 i2c 信号

默认地址0x98 (8位寻址)、相当于0x4C (7Bit)+W/R 位。

默认情况下、我提供了上拉电阻器4.7K 和3.3V i2c 逻辑。 在我尝试扫描 i2c 地址时

TAS2110 EVM 完全没有响应、而我从其他从器件获得响应。

请帮助我解决这个问题、是否有人遇到过类似的问题?

我找不到对 TAS2110 EVM 或任何示例 i2c 代码的支持...

我有用于 TAS2110 EVM 的 ppc3软件、但即使我无法访问 TAS2110插件来使用它。

请帮助我使 TAS2110 EVM i2c 向上

此致  

Jesse Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    我建议开始验证 EVM I2C 线路是否正常工作。 能否提供您的电子邮件地址以检查您对 PPC3 TAS2110插件的访问权限? 如果 EVM 对 I2C 通信做出正确响应、我们可以查看外部 I2C 线路。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请为我提供 TAS2110 EVM 插件的访问权限  

    附加的邮件 ID 供您参考  

    邮箱 ID:jesse.wilson@gadgeon.com

    此致、

    Jesse Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    我看到您可以使用我们的 TAS2110EVM 插件。 您能看看伊凡关于这一点的迹象吗?

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/908585/3362214#3362214

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.