主题中讨论的其他器件:TAS2110、
尊敬的 TI 团队:
我将 TAS2110 EVM 模块与 nRF52840芯片配合使用。
根据 TAS21110 EVM 用户指南、我尝试通过 nRF52840芯片提供外部 i2c 信号
默认地址0x98 (8位寻址)、相当于0x4C (7Bit)+W/R 位。
默认情况下、我提供了上拉电阻器4.7K 和3.3V i2c 逻辑。 在我尝试扫描 i2c 地址时
TAS2110 EVM 完全没有响应、而我从其他从器件获得响应。
请帮助我解决这个问题、是否有人遇到过类似的问题?
我找不到对 TAS2110 EVM 或任何示例 i2c 代码的支持...
我有用于 TAS2110 EVM 的 ppc3软件、但即使我无法访问 TAS2110插件来使用它。
请帮助我使 TAS2110 EVM i2c 向上
此致
Jesse Wilson