This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:如何为单声道配置 TAS2563混频器

Guru**** 2392935 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/908095/tas2563-how-to-configure-tas2563-mixer-for-mono

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好、Sirs、

我尝试在单声道模式下转储 TAS2563 CFG、并在 DirectI2C 页面中写入随附的 CFG。 EVM 上的 TAS2543的0x98器件只能播放左通道的信号。 但是、0x98器件可以在 PPC3调优页面中播放左右通道的信号。 您是否建议如何使用 TAS2563 GUI 定义混频器?  






e2e.ti.com/.../2742.combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_TuningMode_5F00_48KHz.cfg

您是否会像我们在 TAS2557上那样建议如何定义 TAS5720的混频器?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年5月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们将了解这一点、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    播放频道选择现在位于设备控制面板中。 查找 TDM 并单击 Configure Slots (配置插槽)、您将在此处找到选项:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    非常感谢。 我在器件控制页面下看到此选项、它适用于 PPC3调优页面、但在写入 Combined_configuration_0_TuningMode_48kHz.cfg 后、TAS2563 EVM 无法播放右侧通道的声音。



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年5月26日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我可以通过写入0x08 = 0x7A 来解决向下混合问题。 我建议产品线在下一个 GUI 版本的单声道模式下添加"W98 08 7a"。

    TAS2563 PPC3 GUI 默认设置为0x08 = 0x4a。




    我写入0x08 = 0x7A、TAS2563可以播放左右两个通道的音频信号。  



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年5月26日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很高兴您的应用程序现在可以正常工作。

    感谢您的通知、我们将解决此问题。 Device Control (设备控制)面板中的所有配置都应保存在快照上、从而保存在 cfg 上。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    此外、我们需要知道编写"W98 08 7a"的正确位置。 我们发现、如果我们在"组合型 配置_0_TuningMode_48kHz.cfg"的最后一行中写入此命令、则声音失真、而如果我将其添加到 CFG 顶部、则听起来不错。



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年5月27日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    可能有一些后续配置取决于混频器配置、因此如果稍后在配置中执行、则会导致失真影响。

    请将此命令行保留在脚本的开头。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器