Other Parts Discussed in Thread: TAS2557
主题中讨论的其他器件:TAS2557
你(们)好
1. 根据台湾 FAE 的建议 (议长:Ø28x7.5mm;3瓦;4欧姆)
a.将温度增量设置为65deg => 85和105 deg
b.关闭前馈
C.频率响应确实会增加
如下所示
尽管不同的温度设置可能会更改输出功率。
不过、扬声器上的实际测量电压为1.78Vrms、约为0.79W。
它非常小。
2. 新扬声器特性问题。 (扬声器:Ø42x18.8mm Ω;3W;8 Ω)
散热测试显示无法加热扬声器(设置为85度 Δ 热)。
让我调整"控制器稳定校正"。
我已更改为最大40%和最小1%、结果相同。
为了能够运行它、还需要修改哪些其他参数?
谢谢、
TW