This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:如何提高扬声器输出功率? (PPC3;PP-SALB2)

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/924642/tas2557evm-how-to-increase-speaker-output-power-ppc3-pp-salb2

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557

你(们)好  

1. 根据台湾 FAE 的建议 (议长:Ø28x7.5mm;3瓦;4欧姆)

a.将温度增量设置为65deg => 85和105 deg
b.关闭前馈
C.频率响应确实会增加
如下所示

尽管不同的温度设置可能会更改输出功率。
不过、扬声器上的实际测量电压为1.78Vrms、约为0.79W。
它非常小。

2. 新扬声器特性问题。 (扬声器:Ø42x18.8mm Ω;3W;8 Ω)

散热测试显示无法加热扬声器(设置为85度 Δ 热)。
让我调整"控制器稳定校正"。
我已更改为最大40%和最小1%、结果相同。
为了能够运行它、还需要修改哪些其他参数?

谢谢、

TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.法国 图片

    2.热像图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TW Hsueh、您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注 TAS2557。

    我是否可以询问数据表上扬声器的 Tmax 是多少?

    我建议进行热测试的几个步骤是:

    1. 调整控制器增益0.03。 这将增加功率输出以加热扬声器。
    2. 尝试较低的增量、但可容忍的增量摄氏度。 由于每个扬声器的响应方式不同、因此最好对扬声器的 Δ C 进行多次测试(低于/高于或接近 Tmax)。 如果 Tmax 为90°C、环境温度为20°C、请尝试使用60-65°C 的增量 C
    3. 在每次运行之间为线圈提供足够的冷却时间

    请告诉我这些步骤是否能解决您的问题、或者您有任何疑问

    此致、

    金高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TW Hsueh、您好!

    我希望您能够解决您的问题。  由于线程不活动、我必须很快关闭此线程。  但是、如有其他观察结果、请随时发表您的问题或评论。

    感谢您使用 E2E、

    金高