This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782M

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/916143/tas5782m-tas5782m

器件型号:TAS5782M

在标签表征中、我看到 SOA -系统增益 Votl/F.S.

如何测量该参数?  

该参数是否以 dBFS 为单位?? 例如、我有26dBFS spk_amp -我需要在此框中键入-系统增益- 26??

这意味着 Vol\F.S. ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题。

    当 PVDD 下降时、智能放大器过程是否执行 AGL 控制。

    当我从蓄能器获得能量时、它们会放电、而 pvdd 会从16伏降至13伏。 智能放大器是否自动处理像 AGL 一样控制音量?

    如果没有、我如何进行此类控制-在智能放大器过程中、没有 AGL 模块...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    1、如下系统校准-系统增益校准、系统增益根据交流输出测得的电压自动计算。 28.0V/FS 表示0dBFS 数字 I2S 输入音频信号、D 类音频输出为28.0Vpeak。

    TAS5782M 是一种 TI 闭环 D 类结构。 这意味着模拟增益是固定的、这与 PVDD 电压无关。 因此、即使 PVDD 从16V 降至13V、AGL 阈值也应固定、以获得相同的最大输出功率。

    此致、

    Matthew