This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:D 类 LC 滤波器设计器

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925856/tas5825m-class-d-lc-filter-designer

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS3251

您好、先生、

我们计划使用您的 TAS5825和 TAS3251来设计条形音箱;

现在、我们需要使用您的 Excel 工具"D 类 LC 滤波器设计器"来设计 LC 滤波器、  

说实话、我已经通读了文档"SLAA701A"、

但我仍然对使用 Excel 工具有一些疑问、以下是问题:
1):在 Excel 工具中、负载因子的故障值为0.5、什么是负载因子? 当我使用 TAS5825M/TAS3251作为 PBTL 模式时、应该设置什么值?
2):我们知道、音频范围为20Hz-20kHz、TAS5825M/TAS3251的 PWM 开关频率范围约为348kHz-768khz、因此为了设计完美的 LC 滤波器、我们应该将截止频率设置为哪个值? Excel 工具中截止频率的默认值为40kHz...
谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好!

    您能否分享您身边使用的 Excel 工具? 很抱歉、我们有多个工具需要检查。

    有关 LC 滤波器设计、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf?ts=1595571545235&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    我使用此 Excel 工具。

    https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL?keyMatch=CLASS-D%20LC%20FILTER%20DESIGNER&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    我已经阅读了您提供的链接。

    请确认以下未包含在申请报告中的查询。

    但我仍然对使用 Excel 工具有一些疑问、以下是问题:
    1):在 Excel 工具中、负载因子的故障值为0.5、什么是负载因子? 当我使用 TAS5825M/TAS3251作为 PBTL 模式时、应该设置什么值?
    2):我们知道、音频范围为20Hz-20kHz、TAS5825M/TAS3251的 PWM 开关频率范围约为348kHz-768khz、因此为了设计完美的 LC 滤波器、我们应该将截止频率设置为哪个值? Excel 工具中截止频率的默认值为40kHz...
    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好!

    至于您的问题、  

    1. 负载事实为0.5。 如您所知、在 BTL 模式下、如果负载为8欧姆、则当差分电路等效于 SE 时、负载可为4欧姆。
    2. 通常、建议为40KHz 至90KHz。

    BR

    Alix Wan、