主题中讨论的其他器件:TAS3251、
您好、先生、
我们计划使用您的 TAS5825和 TAS3251来设计条形音箱;
现在、我们需要使用您的 Excel 工具"D 类 LC 滤波器设计器"来设计 LC 滤波器、
说实话、我已经通读了文档"SLAA701A"、
但我仍然对使用 Excel 工具有一些疑问、以下是问题:
1):在 Excel 工具中、负载因子的故障值为0.5、什么是负载因子? 当我使用 TAS5825M/TAS3251作为 PBTL 模式时、应该设置什么值?
2):我们知道、音频范围为20Hz-20kHz、TAS5825M/TAS3251的 PWM 开关频率范围约为348kHz-768khz、因此为了设计完美的 LC 滤波器、我们应该将截止频率设置为哪个值? Excel 工具中截止频率的默认值为40kHz...
谢谢、