This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -回放时出现 Zi-Zi 噪声

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/905895/tas5805m-tas5805m---zi-zi-noise-during-playback

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

我们在几台不同的 PC 上遇到了播放音频中有 Zi-zi 类型的噪声。

我们设法从 PC 到 USB-I2S 桥(连接到 TAS5805M)采集数字数据、发现数字数据中没有"zi-zi"噪声。

这意味着、噪声由 USB-I2S 桥或 TAS5805M 增加。

USB-I2S 桥仅负责向 TAS5805M 发送配置参数并向 TAS5805M 发送 I2S 数据。 它没有任何 DSP 或处理功能。

请告知 TAS5805M 可能出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试设置:

    • DDA200g 已连接至 Dell XPS 9350。
    • USB 能量计(用于检查 VBUS 电源)连接到 DA200g。
    • 条形音箱连接到 USB 能量计。

     

    发生问题时的步骤:

    • 如上所示设置。
    • 使用 Groove 音乐播放器播放音乐。
    • 暂停音乐。
    • 将 Groove 的时间滑块移至较早的时间。
    • 播放音乐,听到紫子的噪音。
    • 暂停然后再播放、仍然有噪音。 (已尝试几次)。
    • 关闭凹槽并重新打开。 噪声消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有越来越多来自不同系统的此类噪声。 我认为它被称为音频行业中的拉链式噪声。

    什么可能导致 TAS5805M 产生此类噪声?

    e2e.ti.com/.../failed.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由在混合模式下操作 TAS5805M 导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    您的问题的重要提示是"闭合凹槽并重新打开"。 噪音消失了。” 如果此噪声是由 TAS5805M 产生的、则它不应与 Groove 状态相关。

    您能否在加槽噪声/关闭槽/重新打开期间将 I2S (帧时钟/数据)测量到 TAS5805M 中?

    此外、请检查 TAS5805M 混合模式 PVDD 设置? 也可切换到 BD 模式进行双校验。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在加槽噪声/关闭槽/重新打开期间将 I2S (帧时钟/数据)测量到 TAS5805M 中?

    播放视频或音乐文件时,问题也出现在中间。 当发生这种情况时,关闭播放机并重新打开可以解决该问题。

    在板级重现时测量 I2S。

    此外、请检查 TAS5805M 混合模式 PVDD 设置? 也可切换到 BD 模式进行双校验。

    混合模式 PVDD = 5V。

    根据您的知识、噪音是否听起来像是拉链噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    音乐播放期间的拉链噪音以及随顶级软件变化的凹槽状态似乎是一个特定的应用程序问题。 以前没有报告其他客户 TAS5805M 应用程序出现类似问题。

    请捕获 I2S 状态、并切换至 BD 模式以隔离它是否与混合模式相关。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew

    我们现在能够找到一种更一致的方法来重现此问题。

    如果我们反复暂停和播放音乐,我们就能再现 zizi 的噪音。

    根据我的分析,当暂停音乐时,PC 仍将发送“00 00 . 数据传输至 USB 桥接器。 TAS5805还将接收"00 00 00... 00英寸  

    在这种情况下、由于 TAS5805M 中能够进行自动静音、因此 TAS5805M 将重复进入和退出自动静音。

    不知怎么说、这会导致 TAS5805M 产生 Zizi 噪声。 这是可行的吗?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我们将自动静音计时设置为5.33秒、但仍能重现问题。

    随附的视频是在 Zizi 噪声出现后拍摄的。 我暂停播放并调节音量。

    您可以听到前2个音量更改时音量更改提示音的噪声、但后续音量更改和回放没有噪声。

    当音量改变时、USB 桥将改变 TAS5805M 输入混频器的音量。

    USB 桥接器没有任何音频处理功能、只需将音频数据传递到 TAS5805M 即可。  

    噪声的影响、听起来像是滤波器响应的衰减噪声。

    请告知原因可能是什么。

    从回放音量可以很确定、即使在 TAS5805M 中的 EQ 增益或任何增益之后、最大信号也远低于0dB。

    PC 体积67%相当于-6dB。 55%为-9dB。 TAS5805M 最大数字增益为7dB。 模拟增益为-15.5dB。

    此致、

    CK

    e2e.ti.com/.../Lenovo_5F00_D6000_5F00_USB3.MP4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    相位处于低频时、可能会导致滤波器不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的建议。 发现 I2S 数据中已嵌入噪声。 这意味着噪声是由前端器件引起的。

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    感谢您的更新。 让我们知道需要进一步的帮助。

    此致、

    Matthew