主题中讨论的其他器件: TAS5805
我们在几台不同的 PC 上遇到了播放音频中有 Zi-zi 类型的噪声。
我们设法从 PC 到 USB-I2S 桥(连接到 TAS5805M)采集数字数据、发现数字数据中没有"zi-zi"噪声。
这意味着、噪声由 USB-I2S 桥或 TAS5805M 增加。
USB-I2S 桥仅负责向 TAS5805M 发送配置参数并向 TAS5805M 发送 I2S 数据。 它没有任何 DSP 或处理功能。
请告知 TAS5805M 可能出什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在几台不同的 PC 上遇到了播放音频中有 Zi-zi 类型的噪声。
我们设法从 PC 到 USB-I2S 桥(连接到 TAS5805M)采集数字数据、发现数字数据中没有"zi-zi"噪声。
这意味着、噪声由 USB-I2S 桥或 TAS5805M 增加。
USB-I2S 桥仅负责向 TAS5805M 发送配置参数并向 TAS5805M 发送 I2S 数据。 它没有任何 DSP 或处理功能。
请告知 TAS5805M 可能出什么问题?
测试设置:
发生问题时的步骤:
您好!
我们有越来越多来自不同系统的此类噪声。 我认为它被称为音频行业中的拉链式噪声。
什么可能导致 TAS5805M 产生此类噪声?
尊敬的 CK:
您的问题的重要提示是"闭合凹槽并重新打开"。 噪音消失了。” 如果此噪声是由 TAS5805M 产生的、则它不应与 Groove 状态相关。
您能否在加槽噪声/关闭槽/重新打开期间将 I2S (帧时钟/数据)测量到 TAS5805M 中?
此外、请检查 TAS5805M 混合模式 PVDD 设置? 也可切换到 BD 模式进行双校验。
此致、
Matthew
您能否在加槽噪声/关闭槽/重新打开期间将 I2S (帧时钟/数据)测量到 TAS5805M 中?
播放视频或音乐文件时,问题也出现在中间。 当发生这种情况时,关闭播放机并重新打开可以解决该问题。
在板级重现时测量 I2S。
此外、请检查 TAS5805M 混合模式 PVDD 设置? 也可切换到 BD 模式进行双校验。
混合模式 PVDD = 5V。
根据您的知识、噪音是否听起来像是拉链噪音?
尊敬的 Mathew
我们现在能够找到一种更一致的方法来重现此问题。
如果我们反复暂停和播放音乐,我们就能再现 zizi 的噪音。
根据我的分析,当暂停音乐时,PC 仍将发送“00 00 . 数据传输至 USB 桥接器。 TAS5805还将接收"00 00 00... 00英寸
在这种情况下、由于 TAS5805M 中能够进行自动静音、因此 TAS5805M 将重复进入和退出自动静音。
不知怎么说、这会导致 TAS5805M 产生 Zizi 噪声。 这是可行的吗?
此致、
CK
尊敬的 Mathew:
我们将自动静音计时设置为5.33秒、但仍能重现问题。
随附的视频是在 Zizi 噪声出现后拍摄的。 我暂停播放并调节音量。
您可以听到前2个音量更改时音量更改提示音的噪声、但后续音量更改和回放没有噪声。
当音量改变时、USB 桥将改变 TAS5805M 输入混频器的音量。
USB 桥接器没有任何音频处理功能、只需将音频数据传递到 TAS5805M 即可。
噪声的影响、听起来像是滤波器响应的衰减噪声。
请告知原因可能是什么。
从回放音量可以很确定、即使在 TAS5805M 中的 EQ 增益或任何增益之后、最大信号也远低于0dB。
PC 体积67%相当于-6dB。 55%为-9dB。 TAS5805M 最大数字增益为7dB。 模拟增益为-15.5dB。
此致、
CK