This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:TLV320AIC3106的 I2S 信号完整性问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/929720/tlv320aic3106-question-of-the-i2s-signal-integrity-of-the-tlv320aic3106

器件型号:TLV320AIC3106

您好、Sirs、

TLV320AIC3106数据表中的 I2S 信号完整性规格是否由最大50MHz 数据速率定义?

您是否会提供具有3.072MHz 和1.536MHz BCLK 的规格?

3.072MHz BCLK 的326ns 时钟周期、1.536MHz 时钟周期的652ns 时钟周期能否满足 AIC3106's 的要求? 通过计算1/3.072MHz=325.52ns 和1/1,536MHz=651.04ns、测试结果接近。

2.我们是否可以将 Philips I2S 规范作为 AIC3106的测试标准?  

  

谢谢、此致、

陈耀恩
08/07/2020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    1.3.072MHz BCLK 和1.536MHz BCLK 可与器件搭配使用。  

    2.是的。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    您是否会检查 I2S 规格图中是否包含我们可以在 从模式下使用3.072MHz (T= 1/3.072MHz = 325.52ns)和1.536MHz BCLK (T=1/1,536MHz=651.04ns)进行 AIC3106测量的正确部分?   





    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年11月8日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我在下面包含了 BCLK 时序规格的屏幕截图。 当 IOVDD = 1.1V 时、BCLK 的最小周期为140ns。 当 IOVDD = 3.3V 时、最小 BCLK 周期为70ns。  

    此致、

    Aaron