This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 规格更新问题- TLV320AIC3104-Q1、TLV320AIC3106-Q1、TLV320AIC3254-Q1、TLV320AIC3109-Q1。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TLV320AIC3106-Q1, TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/925850/the-question-of-spec-updating---tlv320aic3104-q1-tlv320aic3106-q1-tlv320aic3254-q1-tlv320aic3109-q1

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104-Q1TLV320AIC3106-Q1TLV320AIC3254-Q1TLV320AIC3109-Q1

请帮助确认是否有任何新组件可替换以下系列、或者是否更新了规格?

说明 TI
TLV320AIC3104-Q1 TLV320AIC3106-Q1 TLV320AIC3254-Q1 TLV320AIC3109-Q1
模拟电源电压 2.7V 至3.6V 2.7V 至3.6V 1.9V 至3.6V 2.7V 至3.6V
数字内核电源电压 1.25V 至1.95V 1.25V 至1.95V 1.26V 至1.95V 1.25V 至1.95V
数字 I/O 电源电压 1.1V 至3.6V 1.1V 至3.6V 1.1V 至3.6V 1.1V 至3.6V
结温 TJ 105°C 105°C 105°C 125°C
 自然通风工作温度、TA -40°C~85°C -40°C~85°C -40°C~85°C -40°C~105°C
ADC 通道 2. 2. 2. 1
DAC 通道 2. 2. 2. 1
ADC 信噪比 92dB 92dB 93dB 92dB
DAC 信噪比 102dB 102dB 100dB 102dB
支持采样率 96 (kHz) 96 (kHz) 192 (kHz) 96 (kHz)
封装尺寸:mm2:W x L (PKG) 25 mm2:5 x 5 (VQFN | 32) 49mm2:7 x 7 (VQFN | 48) 25 mm2:5 x 5 (VQFN | 32) 25 mm2:5 x 5 (VQFN | 32)
可编程增益放大器(PGA) 0dB 至59.5dB 0dB 至59.5dB 0dB 至47.5dB 0dB 至59.5dB
器件 HBM ESD 分类等级 2. 1c. H2 2.
器件 CDM ESD 分类等级 C6 C6 C4B C4B
价格
MOQ

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    目前没有上述器件系列的替代产品。  

    此致、

    Aaron