请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104 你(们)好,先生
我使用 aic3104的客户遇到过热问题。
它们测量 的 IDRVDD + IAVDD_DAC 大约为600mA、aic3104为热量。
如果出现问题、您是否会帮助检查硬件并注册? 谢谢。
寄存器、
寄存器37 = 0x0
寄存器38 = 0x0
寄存器58 = 0x38
寄存器72 = 0x38
谢谢、Ian。