This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104散热问题。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/914752/tlv320aic3104-tlv320aic3104-thermal-question

器件型号:TLV320AIC3104

你(们)好,先生

我使用 aic3104的客户遇到过热问题。

它们测量 的 IDRVDD + IAVDD_DAC 大约为600mA、aic3104为热量。

如果出现问题、您是否会帮助检查硬件并注册? 谢谢。

寄存器、

寄存器37 = 0x0
寄存器38 = 0x0
寄存器58 = 0x38
寄存器72 = 0x38

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您的联系。 是否可以提供更高分辨率的原理图版本? 放大时、很难确定组件。 此外、完整的寄存器转储会很好吗? 我看到 DAC 通过 Reg. 37 = 0x00。  

    对于没有 D 类放大器的器件、600mA 的电流非常高。 这是仅在一个器件上发生还是在多个器件上发生?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    原因根据客户的机密信息、我将离线发送 t 给您。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的联系。 我将关闭此主题并将其标记为"TI 认为已解决"、因为我们已离线讨论。  

    此致、

    Aaron