This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:无论输入 FS 如何、输出时钟/FS 是否可以设置为固定值?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/931152/src4392-can-the-output-clocks-fs-be-set-to-fixed-values-regardless-of-input-fs

部件号:SRC4392

您好!

我有一个需要始终提供48kHz 同步时钟和3.072MHz 位时钟的应用、无论 DIR 中恢复的时钟和 FS 值是多少、src4392都能做到这一点吗?  情况为:用户连接光学或 SPDIF 连接、DIR FS >= 48kHz FS、或 DIR FS <= 48kHz。   

该器件将具有光学、同轴 SPDIF、蓝牙和模拟音频输入、在发送到 TAS5825之前全部路由到 DSP。  DSP 必须始终接收48kHz FS 和3.072MHz BCK、因此我想从 SRC 的输入时钟、然后将 SRC 输出时钟主控至 DSP、在该 DSP 中、输出始终为48K、 3.072MHz -我有一个用于 DSP 的独立主时钟、所以我只关心同步和位时钟信号。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron、

    是的、这是采样率转换产品的主要用例、因此您在执行此操作时不会遇到任何问题。 您可以固定输出采样率、当输入采样率发生变化时、转换器可以自动确定采样率。 输入时钟可以与输出时钟异步、并且不必具有相同的字长、因此、例如、如果需要、您可以将24位传入音频转换为16位。 该器件支持16:1 / 1:16连续转换比、这实际上超过了支持的20kHz 至216kHz 采样率范围、因此该范围内的任何内容都可以转换。

    最棒的

    Zak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    是的、SRC 可以接受具有任意采样率的输入并将其转换为所需的采样率。 数据表的第33页对此进行了说明。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aaron!