Other Parts Discussed in Thread: SRC4392
您好!
我有一个需要始终提供48kHz 同步时钟和3.072MHz 位时钟的应用、无论 DIR 中恢复的时钟和 FS 值是多少、src4392都能做到这一点吗? 情况为:用户连接光学或 SPDIF 连接、DIR FS >= 48kHz FS、或 DIR FS <= 48kHz。
该器件将具有光学、同轴 SPDIF、蓝牙和模拟音频输入、在发送到 TAS5825之前全部路由到 DSP。 DSP 必须始终接收48kHz FS 和3.072MHz BCK、因此我想从 SRC 的输入时钟、然后将 SRC 输出时钟主控至 DSP、在该 DSP 中、输出始终为48K、 3.072MHz -我有一个用于 DSP 的独立主时钟、所以我只关心同步和位时钟信号。
非常感谢。