请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 我们在 PBTL 模式下使用 TPA3255将250W+驱动到变压器隔离负载(在滤波器之后)。 在48V VCC 的输出端、我们可以看到~20mV 的直流失调电压。 在变压器初级的直流电阻低的情况下、这实际上对应于相当大的电流、并且会逐渐减小饱和裕度。
由于可选12A RMS、因此需要大量并联电容器来获得100Hz 交流角和足够的额定纹波电流以避免爆炸。 我们感觉最好使用散射放大器感应失调电压并在输入端进行伺服;我们可以轻松地用1Hz 转角关闭该环路。 但数据表中没有关于直流路径的信息;假设是交流耦合电容器、您就会离开。
是否有直流路径通过器件? 直流电下的器件输入是什么样的?